Supprimer des objets

Vous pouvez supprimer un ou plusieurs objets d'un affichage graphique.
Pour supprimer des objets
  1. Sélectionnez un ou plusieurs objets.
  2. Effectuez l'une des opérations suivantes :
    • Dans le menu
      Edition
      , sélectionnez
      Supprimer
      .
    • Cliquez sur l'objet avec le bouton droit de la souris et sélectionnez
      Supprimer
      .
    • Appuyez sur la touche
      Supprimer
      du clavier.
      CONSEIL:
      • Pour sélectionner tous les objets d'un affichage graphique, dans le menu
        Edition
        , sélectionnez
        Effacer tout
        .
      • L'option Supprimer n'utilise pas le presse-papiers. Utilisez la commande
        Annuler
        pour annuler une suppression accidentelle.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal