Configurer des alarmes pour une liste d'état des alarmes

Utilisez l'onglet
Alarmes
de la boîte de dialogue
Propriétés de la liste d'état des alarmes
pour spécifier les alarmes à afficher dans la liste d'état des alarmes ainsi que leur format d'affichage.
Pour spécifier les alarmes à afficher dans la liste d'état des alarmes ainsi que leur format d'affichage
  1. Dans l'
    Editeur d'affichages graphiques
    , cliquez deux fois sur la liste d'état des alarmes pour ouvrir la boîte de dialogue
    Propriétés
    correspondante.
  2. Sélectionnez le mode d'alarme à afficher.
  3. Indiquez si les en-têtes et les titres doivent être affichés.
  4. Indiquez les étiquettes de déclenchement dont les alarmes seront incluses.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal