Options de l'onglet Alarmes de la boîte de dialogue Propriétés de la liste d'état des alarmes

Le tableau suivant présente les options qui figurent dans l'onglet
Alarme
de la boîte de dialogue
Propriétés de la liste d'état des alarmes
.
Options
Descriptions
Colonne
Spécifiez les colonnes à utiliser, leur largeur, ainsi que le texte de l'en-tête, le cas échéant.
En-tête d'affichage
Sélectionnez cette case à cocher pour afficher les en-têtes de colonne sur l'objet.
Titre d'affichage
Cochez cette case pour afficher le titre de la liste.
Sélectionner une colonne
Sélectionnez une colonne à modifier :
  • Etiquette du déclencheur :
    affiche l'étiquette du déclencheur de l'alarme telle qu'elle est définie dans l'onglet
    Déclencheurs
    de l'
    Editeur de configuration des alarmes
    .
  • Valeur du déclencheur :
    affiche la valeur du déclencheur de l'alarme telle qu'elle est définie dans l'onglet
    Messages
    de l'
    Editeur de configuration des alarmes
    .
  • Quantité de l'alarme :
    affiche le nombre de déclencheurs de l'alarme depuis sa dernière réinitialisation.
  • Temps accumulé :
    affiche le temps total pendant lequel l'alarme a été active depuis sa dernière réinitialisation.
  • Etat de l'alarme :
    indique si l'alarme est active ou inactive. Les alarmes actives sont dotées d'un astérisque.
  • Message :
    affiche le message de l'alarme tel qu'il est défini dans l'onglet
    Messages
    de l'
    Editeur de configuration des alarmes
    .
Colonne d'affichage
Sélectionnez cette case à cocher si vous voulez que la colonne sélectionnée apparaisse sur l'objet.
Largeur
Saisissez la largeur de la colonne sélectionnée (en pixels).
Texte du titre
Saisissez le texte à afficher pour l'en-tête de la colonne sélectionnée.
Paramètres de liste
Sélectionnez le nombre de lignes pouvant être utilisées par chaque alarme et le fonctionnement du retour automatique à la ligne pour les messages.
Lignes par alarme
Sélectionnez un nombre de lignes compris entre 1 et 10, que chaque alarme doit occuper dans l'objet. La valeur par défaut est 1.
Retour à la ligne automatique
Sélectionnez cette case à cocher si vous voulez que le texte passe à la ligne suivante au début du mot suivant.
Si cette case n'est pas cochée, le texte passera à la ligne suivante dès que la longueur de texte maximale sera atteinte, même si cela entraîne une coupure au milieu d'un mot ou d'un nombre. La longueur maximale du texte dépend de la largeur de l'objet et de la taille de la police.
Mode Liste
Choisissez s'il convient d'afficher toutes les alarmes, celles actives actuellement ou celles qui ont été actives.
Toutes les alarmes
Toutes les alarmes qui ont été configurées dans l'
Editeur de configuration des alarmes
, qu'elles soient actives, inactives ou n'aient jamais été actives, seront affichées.
Alarmes actives
Seules les alarmes actuellement actives sont affichées. Quand une alarme devient inactive, elle est supprimée de la liste.
Anciennes alarmes
Les alarmes qui ont été actives à un moment donné depuis la dernière réinitialisation sont affichées, qu'elles soient actuellement actives ou non.
Titres
Utilisez le titre par défaut pour la liste sélectionnée, ou tapez un titre (80 caractères maximum).
Filtrage
Filtrez l'objet afin d'afficher uniquement les alarmes provenant des déclencheurs spécifiés.
Déclencheurs filtrés
Cliquez sur le bouton
Parcourir
pour ouvrir le Sélecteur d'étiquette de déclencheur avec lequel vous pouvez sélectionner les étiquettes de déclenchement d'alarmes dont les alarmes seront incluses dans l'affichage à leur déclenchement.
Si cette case est vide, cela signifie que toutes les alarmes sont affichées.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal