Configurer des conditions d'alarme pour une liste d'alarmes
Utilisez l'onglet
Affichage
de la boîte de dialogue Propriétés de la liste d'alarmes
pour afficher les alarmes sous une ou la totalité des conditions suivantes :- Actif avec accusé de réception
- Actif sans accusé de réception
- Inactif avec accusé de réception
- Inactif sans accusé de réceptionCONSEIL:Si vous affectez les connexions dans l'ongletConnexionsde la boîte de dialoguePropriétés de la liste d'alarmes, à l'exécution, ces paramètres remplaceront les paramètres dans l'ongletAffichage.
Pour configurer quelles alarmes seront affichées
- Dans l'Editeur d'affichages graphiques, cliquez deux fois sur la liste d'alarmes pour ouvrir la boîte de dialoguePropriétéscorrespondante.
- Dans l’ongletAffichage, spécifiez les conditions d’alarme à afficher dans la liste des alarmes lors de l’exécution.
- Spécifiez si l’alarme clignotera et les couleurs qui seront utilisées pour afficher les alarmes.
Fournir une réponse