Options de l'onglet Affichage de la boîte de dialogue Propriétés de la liste d'alarmes

Le tableau suivant présente les options qui figurent dans l'onglet
Affichage
de la boîte de dialogue
Propriétés de la liste d'alarmes
.
Options
Descriptions
Conditions d'alarme
Les alarmes peuvent avoir fait l'objet d'un accusé de réception, être dépourvues d'un accusé de réception, être actives ou inactives. Spécifiez les conditions pour les alarmes affichées dans la liste d'alarmes lors de l'exécution.
Sélectionner la condition d'alarme
Sélectionnez une condition d'alarme dans la liste.
Actif avec accusé de réception
Sélectionnez cet élément et cochez la case
Affichage
pour afficher les alarmes actives et ayant fait l'objet d'un accusé de réception.
Actif sans accusé de réception
Sélectionnez cet élément et cochez la case
Affichage
pour afficher les alarmes actives mais qui n'ont pas fait l'objet d'un accusé de réception.
Inactif avec accusé de réception
Sélectionnez cet élément et cochez la case
Affichage
pour afficher les alarmes qui ne sont plus actives mais qui ont fait l'objet d'un accusé de réception.
Inactif sans accusé de réception
Sélectionnez cet élément et cochez la case
Affichage
pour afficher les alarmes qui ne sont plus actives et qui n'ont pas fait l'objet d'un accusé de réception.
Affichage
Cochez cette case pour afficher les alarmes qui correspondent à la condition d'alarme sélectionnée lors de l'exécution.
Clignotant
Cochez cette case pour que les alarmes qui correspondent à la condition d'alarme sélectionnée clignotent lors de l'exécution.
Utiliser les couleurs des alarmes
Cochez cette case si vous souhaitez que les alarmes qui correspondent à la condition d'alarme sélectionnée soient affichées en utilisant les couleurs spécifiées dans l'
Editeur de configuration des alarmes
.
Si cette case est décochée, les alarmes s'afficheront selon les couleurs spécifiées dans les cases
Couleur de fond
et
Couleur de premier plan
.
Couleur de fond
Cette case affiche la couleur d'arrière-plan actuelle pour les alarmes qui correspondent à la condition d'alarme sélectionnée. Cliquez sur cette case pour sélectionner une couleur différente.
Couleur de premier plan
Cette case affiche la couleur de premier plan actuelle du texte affiché pour les alarmes qui correspondent à la condition d'alarme sélectionnée. Cliquez sur cette case pour sélectionner une autre couleur.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal