Définir les connections pour une bannière d'alarme
Utilisez l’onglet
Connexions
de la boîte de dialogue Propriétés du bandeau d’alarme
pour configurer des connexions pour un bandeau d’alarme.Pour configurer des connexions pour un bandeau d'alarme
- Dans l'Editeur d'affichages graphiques, cliquez deux fois sur la liste d'état des alarmes pour ouvrir la boîte de dialoguePropriétéscorrespondante.
- Dans l'ongletConnexions, attribuez un point numérique à la connexion AlarmIdentifier.
CONSEIL:
Lors de l'exécution, l'Identificateur d'alarme spécifié dans l'onglet
Messages
de l'Editeur de configuration des alarmes
est écrit dans le point numérique attribué à la connexion AlarmIdentifier uniquement si les cases à cocher Utiliser l'identificateur d'alarme
sont sélectionnées dans l'onglet Général
de la boîte de dialogue Propriétés
de l'objet graphique et de l'onglet Messages
de l'Editeur de configuration des alarmes
. Si la colonne Identificateur d'alarme
est vide dans l'onglet Messages
de l'Editeur de configuration des alarmes
et que les cases à cocher Utiliser l'identificateur d'alarme
des deux onglets sont cochées, zéro sera écrit dans le point numérique.Fournir une réponse