bannière d'alarme
Une bannière d'alarme est une liste n'affichant qu'une alarme sans accusé de réception.
Par défaut, chaque nouvelle alarme sans accusé de réception écrase la précédente tant que l'objet reste visible.
Si la case
Mettre les nouvelles alarmes
en file d'attente de l'onglet Alarme
de la boîte de dialogue Propriétés de la bannière d'alarme
est cochée, les nouvelles alarmes n'écrasent pas les alarmes précédentes, mais sont placées en file d'attente dans leur ordre d'apparition. La bannière d'alarme affiche la première des alarmes sans accusé de réception mises en file d'attente. L'opérateur doit accuser réception de chaque alarme par le bouton Acc. Réc. d'alarme
ou le bouton Acc. Réc. tout
pour pouvoir les supprimer de la file d'attente.Fournir une réponse