Créer un affichage de l'heure et de la date

Lors de l’exécution, la date et l’heure actuelles s’affichent ; elles proviennent du système d’exploitation Windows de l’ordinateur d’exécution.
CONSEIL:
L'affichage utilise les paramètres de langue, temps et date des options régionales (ou options régionales et linguistiques) du système d'exploitation.
Si les paramètres du système d'exploitation sont différents entre vos ordinateurs de développement et d'exécution, les paramètres d'exécution sont utilisés lors de l'exécution.
Pour définir un affichage de l'heure et de la date
  1. Dans l'éditeur d'
    Affichage graphique
    , sélectionnez
    Objets > Avancés > Heure et date
    ou faites glisser Time and Date depuis la barre d'outils.
  2. Faites glisser la souris pour positionner et dessiner un rectangle dont la taille et l'emplacement sont ceux souhaités pour l'affichage.
  3. Cliquez deux fois sur l'affichage pour ouvrir la boîte de dialogue
    Propriétés
    correspondante.
  4. Dans la boîte de dialogue
    Propriétés
    , spécifiez l’aspect de l’affichage.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal