Créer un bouton Passer au mode Configuration
Lors de l'exécution, l'opérateur peut utiliser le bouton
Passer au mode Configuration
pour ouvrir le mode Configuration du terminal. Lorsque l'opérateur appuie sur le bouton, l'application s'arrête et la boîte de dialogue principale du mode de configuration
s'ouvre.Pour créer un bouton Passer au mode Configuration
- Dans l’éditeur d’Affichage graphique, sélectionnezObjets > Avancés > Passer au mode Configurationou faites glisser
depuis la barre d’outils. - Faites glisser la souris pour positionner et dessiner un rectangle dont la taille et l'emplacement correspondent approximativement à ceux du bouton.
- Cliquez deux fois sur le bouton pour ouvrir la boîte de dialoguePropriétés.
- Dans la boîte de dialoguePropriétés, spécifiez l’aspect du bouton.
Fournir une réponse