Configurer les propriétés générales d'un bouton Impression d'affichage
Utilisez l'onglet
Général
de la boîte de dialogue Propriétés du bouton Impression d'affichage
pour définir l'aspect d'un bouton Impression d'affichage
.Pour configurer les options générales du bouton Impression d'affichage
- Dans l'Editeur d'affichages graphiques, cliquez deux fois sur l'objet pour ouvrir la boîte de dialoguePropriétéscorrespondante.
- Cliquez sur l'ongletGénéral.
- Spécifiez les options.
Une fois que les options sont configurées dans l’onglet
Général
, cliquez sur l’onglet Étiquette
pour définir la légende ou l’image du bouton.Fournir une réponse