Copier et coller des propriétés d'état
La boîte de dialogue
Copier les paramètres d'état
permet d'indiquer les propriétés d'état à copier. Lorsque vous collez, vous pouvez coller les propriétés d'état copiées dans un autre état ou dans tous les états de l'objet. Les propriétés sélectionnées sont copiées dans les nouveaux états.Pour copier des propriétés d'état
- Dans l'Editeur d'affichages graphiques, cliquez deux fois sur un objet pour ouvrir la boîte de dialoguePropriétéscorrespondante.
- Dans la liste Sélectionner un état, sous l'ongletEtats, cliquez sur l'état avec les propriétés à copier, puis cliquez sur le boutonCopier.
- Dans la boîte de dialogueCopier les paramètres d'état, cochez les cases des propriétés à copier.
- Cliquez surOK.
Pour coller des propriétés d'état
- Dans l'ongletEtatsde l'objet, dans la listeSélectionner un état, cliquez sur l'état dans lequel vous souhaitez coller la propriété. Si vous copiez les propriétés dans tous les états, peu importe l'état qui est sélectionné.
- Cliquez sur le boutonColler.
- Indiquez si les propriétés doivent être collées dans l'état en cours ou dans tous les états.
- Cliquez surOK.
Fournir une réponse