Vérifier les différents états d'un objet

Utilisez la barre d'outils
Etats
ou le
Panneau des propriétés
pour vérifier que les états d'un objet ont été correctement configurés.
Pour vérifier les états d'un objet à l'aide de la barre d'outils Etats
  1. Sélectionnez le ou les objets.
  2. Dans le menu
    Affichage
    , sélectionnez
    Barres d'outils >
    Etats
    .
  3. Dans cette barre d'outils, sélectionnez l'
    Etats
    à afficher à partir de la liste des états configurés pour l'objet.
  4. Pour afficher l'état suivant, appuyez sur la
    Flèche vers le bas
    du clavier. Pour afficher l'état précédent, appuyez sur la
    Flèche vers le haut
    . Pour afficher le premier état, appuyez sur la touche
    Origine
    . Pour afficher le dernier état, appuyez sur la touche
    Fin
    .
    CONSEIL:
    Si plusieurs objets sont sélectionnés, la barre d'outils affiche les états communs à tous les objets.
Pour vérifier les états d'un objet à l'aide du Panneau des propriétés
  1. Sélectionnez un ou plusieurs objets.
  2. Dans le
    Panneau des propriétés
    , cliquez sur la propriété
    Etat
    , puis sélectionnez l'état à afficher.
  3. Pour afficher rapidement l'état suivant, double-cliquez sur la ligne ou appuyez sur la touche
    Entrée
    du clavier.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal