Test d'animation

Pour tester une animation que vous avez configurée dans un affichage graphique, utilisez l'outil
Affichage test
pour passer en mode de test. Une fois le test terminé, repassez en mode Edition pour poursuivre l'édition.
Pour basculer entre les modes test et édition, effectuez l'une des actions suivantes :
  • sélectionnez
    Affichage test
    ou
    Edition d'affichage
    dans le menu
    Affichage
  • cliquez sur ou dans la barre d'outils.
    CONSEIL:
    Le mode de test n'est pas équivalent à l'exécution de l'affichage. Le mode de test ne change pas l'apparence ni la position de l'affichage telles qu'elles sont configurées dans la boîte de dialogue
    Paramètres d'affichage
    . Par ailleurs, en mode test, l'enregistrement des données n'est pas activé.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal