Dissocier des objets graphiques
Utilisez l'option
Défaire un groupe
du menu Réorganiser
pour dissocier un ensemble d'objets groupés.La dissociation du groupe entraîne la suppression des animations qui lui sont associées. En revanche, les animations associées à chaque objet du groupe restent actives.
Pour dissocier un groupe d'objets
- Sélectionnez le groupe à dissocier.
- Dans le menuRéorganiser, sélectionnezDéfaire un groupe.
Les poignées situées autour du groupe sont remplacées par des poignées autour de chaque objet.
Fournir une réponse