Connexions pour le contrôle ActiveX TerminalWakeUp
Le tableau suivant affiche les connexions permettant de contrôler le fonctionnement du contrôle ActiveX TerminalWakeUp lors de l'exécution.
Connexions | Descriptions |
|---|---|
Event Trigger Facultatif | Lorsque le point affecté passe de zéro à une valeur différente de zéro, le contrôle assure que le terminal PanelView Plus 7 ou PanelView Plus 6 quitte le mode d'économiseur d'écran.Elle peut être un point, un espace réservé de point (par exemple, « {#1} ») ou une expression. Une application peut utiliser les deux déclencheurs dans la même instance de contrôle. |
ChangeOfState Trigger Facultatif | Lorsque l'état du point affecté change par rapport à la dernière valeur de déclenchement, le contrôle assure que le terminal PanelView Plus 7 ou PanelView Plus 6 quitte le mode d'économiseur d'écran.Elle peut être un point, un espace réservé de point (par exemple, « {#1} ») ou une expression. La valeur de déclenchement initiale est zéro. La valeur de déclenchement n'est pas conservée d'une exécution d'application (MER) à l'autre exécution, ni après une réinitialisation. Une application peut utiliser les deux déclencheurs dans la même instance de contrôle. |
Fournir une réponse