Exemple de connexion Déclencheur ChangeOfState
La connexion Déclencheur ChangeOfState pour un contrôle ActiveX TerminalWakeUp est configurée pour un point IHM
CoS
. La valeur initiale de CoS
est zéro (0).Au cours de l'opération :
- A l'instant T1,CoSse voit attribuer une valeur de dix (10). Le contrôle ActiveX TerminalWakeup s'exécute et pousse le terminal à quitter le mode économiseur d'écran.
- A l'instant T2,CoSse voit attribuer une valeur de onze (11). Le contrôle ActiveX TerminalWakeup s'exécute et pousse le terminal à quitter le mode économiseur d'écran (si actif).
Tant que la valeur de
CoS
ne change pas, le contrôle ne s'exécute pas.Fournir une réponse