Connexions pour le contrôle ActiveX MacroMultiplexer

Le tableau suivant affiche les connexions permettant de contrôler le fonctionnement du contrôle ActiveX MacroMultiplexer lors de l'exécution.
Connexions
Descriptions
Déclencheur
Requis
Lorsque le point affecté passe de zéro à une valeur différente de zéro, le contrôle évalue la connexion Index et exécute toute macro associée à la valeur Index.
Le type de données de connexion est Entier.
La connexion peut être un point direct ou un point de mémoire.
Protocole de transfert
Facultatif
Cette connexion permet au programme de contrôle de réinitialiser la connexion de déclenchement.
Le type de données de connexion est Entier.
La connexion peut être un point direct ou un point de mémoire.
Index
Requis
Cette connexion assure l'association aux macros configurées. Il peut y avoir jusqu'à 100 macros configurées.
Le type de données de connexion est Entier.
La connexion peut être un point direct ou un point de mémoire.
ErrorCode
Facultatif
Cette connexion permet à l'application de gérer les erreurs qui se produisent lors de la configuration du contrôle.
Le type de données de connexion est Entier.
La connexion peut être un point direct ou un point de mémoire.
ErrorMessage
Facultatif
Cette connexion définit le message texte associé au code d'erreur ErrorCode.
Le type de données de connexion est Chaîne. La longueur maximale est de 82 caractères.
La connexion peut être un point direct ou un point de mémoire.
Macro_1 - Macro_100
Facultatif
Ces connexions sont utilisées pour indiquer la macro à exécuter. Par exemple, si la valeur de la connexion Index est 1, la macro correspondant à Macro_1 est exécutée.
Le type de données de connexion est Chaîne. La longueur maximale est de 82 caractères.
La connexion peut être un point direct ou un point de mémoire.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal