Valeurs de connexion ErrorMessage

Le tableau suivant affiche les valeurs de connexion ErrorMessage.
Codes d'erreur
Messages d'erreur
0
Aucune erreur ne s'est produite.
1
L'opération a réussi.
2
L'opération a échoué. L'interface n'a pas pu être récupérée pour exécuter la macro.
3
La propriété d'indexation est hors limite. La plage s'étend de 1 à 100.
4
La propriété Macro_XX n'a pas été configurée.
5
La macro configurée dans la propriété Macro_XX n'existe pas.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal