Connexions des contrôles ActiveX Chart et ChartEx

Le tableau suivant affiche les connexions des contrôles ActiveX Chart et ChartEx.
Connexions
Descriptions
Redessiner
Requis
Cette connexion trace l'objet graphique lors de toute transition de zéro à une valeur non nulle.
La connexion est en lecture seule.
Le type de données de la connexion est Analogique ou Booléen.
Effacer
Facultatif
Cette connexion efface la zone du graphique lors de toute transition de zéro à une valeur non nulle.
La connexion est en lecture seule.
Le type de données de la connexion est Analogique ou Booléen.
Data_Source
Requis
Cette connexion contient le point racine de l'instance UDT du graphique. L'UDT doit correspondre à la définition figurant dans la section
A propos du type de données définies par l'utilisateur
, sinon des erreurs sont renvoyées.
La connexion est en lecture seule.
Les espaces réservés de points ne sont pas pris en charge.
ErrorCode
Facultatif
Cette connexion permet à l'application de gérer les erreurs qui se produisent lors de la configuration du contrôle du graphique.
La connexion est en écriture seule.
Le type de données de connexion est Entier.
ErrorMessage
Facultatif
Cette connexion affiche les messages texte associés au code d'erreur
ErrorCode
.
La connexion est en écriture seule.
Le type de données de connexion est Chaîne.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal