Intensité du rétroéclairage distant
Attribuez un point, une expression ou une référence directe à cette connexion en lecture-seule. Lors de l'exécution, l'application lit la valeur à la source des données et règle le rétroéclairage à un pourcentage de son intensité maximale correspondant à la valeur. Par exemple, si la valeur de la connexion est 75, le rétroéclairage sera réglé à 75 % de son intensité maximum. Cette valeur va écraser le propre réglage d'intensité du rétroéclairage du terminal.
Si la valeur de la connexion est supérieure ou égale à 100, le rétroéclairage sera réglé sur l'intensité maximale. Si la valeur est inférieure ou égale à zéro, le rétroéclairage est réglé sur la valeur minimale, c'est-à-dire qu'il est désactivé. L'intensité la plus faible sur laquelle le rétroéclairage peut être réglé est de un pour cent.
Il est déconseillé de régler le rétroéclairage sur zéro pour cent pour deux raisons :
- Ce paramétrage remplace l'écran de veille du terminal PanelView Plus. Un utilisateur peut essayer de sortir le terminal du mode écran de veille, mais ne verra rien à l'affichage puisque le rétroéclairage est éteint.
- Ce paramètre est conservé lorsque le terminal est éteint. Lorsque le terminal est rallumé, l'affichage restera sombre.
Dans ces deux cas, il peut sembler que le terminal est endommagé ou a rencontré une erreur, alors qu'il est parfaitement fonctionnel.
CONSEIL:
Le terminal
°C (50
°F) et réduit l’intensité jusqu'à 40 % lorsqu’elle dépasse 55
°C (13
°F). Ce contrôle remplacera le paramètre attribué dans cette connexion globale.
PanelView Plus
comprend un dispositif de contrôle de la température du rétroéclairage qui amplifie le rétroéclairage quand la température est sous 10
°C (50
°F) et réduit l’intensité jusqu'à 40 % lorsqu’elle dépasse 55
°C (13
°F). Ce contrôle remplacera le paramètre attribué dans cette connexion globale.Cette connexion ne fonctionne pas sur les ordinateurs
Windows
.Fournir une réponse