Configurer les connexions globales Rétroéclairage
Utilisez l’onglet
Rétroéclairage
de l’éditeur de Connexions globales
pour configurer les connexions globales Rétroéclairage.Pour configurer les connexions globales Rétroéclairage
- Dans l'ongletRétroéclairage, dans la zoneFréquence maximale de mise à jour (secondes), sélectionnez la fréquence maximale à laquelle la source de données doit fournir des données aux connexions globales.
- Affectez un point ou une expression à la connexion :
CONSEIL:
Pour annuler l'affectation d'un contrôle, sélectionnez le contrôle dans la colonne
Points
ou Expression
, puis effectuez l'une des opérations suivantes :- appuyer de façon répétée sur la toucheRetour arrièrede votre clavier pour supprimer l'affectation d'un caractère à la fois ;
- cliquer deux fois et à deux reprises pour mettre le texte en surbrillance, ensuite appuyer surEffacerouRetour arrièrepour supprimer l'affectation entière en une fois.
Fournir une réponse