Journal de conversion et validation des raccourcis de FactoryTalk Linx ou RSLinx Enterprise

La configuration des communications (topologie) sur votre poste de travail peut être différente de celle utilisée lors de la génération de l'application d'exécution (.mer). La conversion de l'application d'exécution dans une autre topologie a le même effet que la modification des affectations de raccourcis de périphérique. L'échec de la vérification des affectations de raccourcis de périphérique avant d'utiliser l'application convertie risque d'entraîner un comportement inattendu du périphérique faisant l'objet du contrôle. Veuillez confirmer le chemin d’accès à la conception et les affectations de fichiers de points hors ligne pour chaque raccourci.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal