Restaurer une application d'exécution
Utilisez l'opération de restauration d'exécution du Gestionnaire d'applications
FactoryTalk View
ME pour créer un fichier d'application de développement (*.med) à partir d'un fichier d'application d'exécution (*.mer) FactoryTalk View ME
v5.00 ou version ultérieure.
CONSEIL:
Vous ne pouvez pas appliquer cette opération aux fichiers d'exécution créés avec des versions de
FactoryTalk View Studio
antérieures à la version 5.00.Lorsqu'un fichier d'exécution est créé avec
FactoryTalk View Studio
version 5.00 ou version ultérieure, l'utilisateur peut choisir de protéger de manière permanente le fichier contre une conversion en fichier de développement ou d'exiger un mot de passe. Les fichiers d'exécution protégés ne peuvent pas être convertis en applications de développement.La conversion d’exécution restaure uniquement les raccourcis de l’application et la configuration des communications de la plate-forme d’exécution
PanelView Plus
d’origine. Elle ne restaure pas la topologie des communications de la station de travail de conception d'origine.Pour restaurer une application d'exécution
- SélectionnezRestaurer une application d'exécutionet cliquez surSuivant.
- Sélectionnez le fichier d'archive à restaurer. Cliquez sur le boutonParcourir(…) pour rechercher et sélectionner le fichier. Le dossier par défaut des fichiers d'exécution est\Users\Public\Public Documents\RSView Enterprise\ME\Runtime.
- Si le fichier sélectionné est protégé par un mot de passe, entrez le mot de passe et cliquez surSuivant.
- Entrez le nom de la nouvelle application à créer à partir de l'archive de sauvegarde, puis cliquez surSuivant.Le nom par défaut proposé est celui de l'application archivée. Si le nouveau nom est identique à celui d'une application existante, vous serez invité à remplacer l'application existante. Si vous souhaitez la remplacer, cliquez surOui. Si vous ne souhaitez pas la remplacer, cliquez surNonet entrez un autre nom.Lorsque vous saisissez un nouveau nom d'application, ne dépassez pas 32 caractères. Si le nom de l'application excède la valeur maximale de 32 caractères autorisée parFactoryTalk View Studio, des erreurs et des messages d'avertissement s'affichent.
- Cliquez surTerminer.
Une barre de progression s'affiche, indiquant que l'application est en cours de restauration. Une fois le processus de conversion terminé, un rapport de validation des raccourcis est généré et enregistré au même emplacement que le fichier de projet. Utilisez ce rapport comme un outil pour vous aider à confirmer tous vos raccourcis et toutes vos affectations de fichiers de points hors ligne.
Fournir une réponse