Restaurer un projet hérité
Utilisez cette boîte de dialogue pour créer un nouveau projet IHM à partir d'un fichier de projet ME (.mea) archivé.
Pour restaurer un projet hérité
- SélectionnezRestaurer un projet héritéet cliquez surSuivant.Vous pouvez également double-cliquer sur le fichier .mea pour lancer le Gestionnaire d'applicationsFactoryTalk ViewME.
- Sélectionnez le fichier d'archive à restaurer.Cliquez sur le boutonParcourir(…) pour rechercher et sélectionner le fichier. Le dossier par défaut des archives de sauvegarde est\Users\Public\Public Documents\RSView Enterprise\ME\Archives.
- Entrez le nom du nouveau projet IHM à créer à partir de l'archive de sauvegarde, puis cliquez surSuivant.Le nom par défaut proposé est celui de l'application archivée. Le nouveau projet IHM (.med) est créé par défaut dans le dossier\Users\Public\Public Documents\RSView Enterprise\ME\HMI Projects.Lorsque vous saisissez un nouveau nom d'application, ne dépassez pas 32 caractères. Si le nom de l'application excède la valeur maximale de 32 caractères autorisée parFactoryTalk View Studio, des erreurs et des messages d'avertissement s'affichent.
- DansFactoryTalk View Studio, importez le projet (.med) pour créer une nouvelle application.
Fournir une réponse