Nommer une archive de sauvegarde

Lors de la sauvegarde d'une application, vous devez nommer une archive de sauvegarde.
Pour nommer une archive de sauvegarde
  1. Dans la boîte de dialogue
    Entrez un nom pour l'archive d'application
    , tapez le nom de l'application que vous voulez sauvegarder.
    Le nom par défaut proposé est celui de l'application sélectionnée.
    CONSEIL:
    Si le nouveau nom est identique à celui d'une application existante, vous serez invité à remplacer l'application existante. Si vous souhaitez la remplacer, cliquez sur
    Oui
    . Si vous ne souhaitez pas la remplacer, cliquez sur
    Non
    et entrez un autre nom.
  2. Spécifiez l'emplacement de stockage de l'application. Vous pouvez taper l'emplacement ou cliquer sur le bouton
    Parcourir
    (…) pour rechercher l'emplacement et le sélectionner.
    L'emplacement par défaut des archives de sauvegarde est
    \Users\Public\Public Documents\RSView Enterprise\ME\Archives
  3. Si vous souhaitez protéger vos fichiers de sauvegarde par une phrase secrète, sélectionnez la case à cocher
    Crypter le contenu du fichier
    .
    Vous serez invité à entrer la phrase secrète lors de la restauration de tous les fichiers de sauvegarde protégés par une phrase secrète.
    CONSEIL:
    Si vous ne souhaitez pas crypter le contenu des fichiers de sauvegarde, ceux-ci seront enregistrés au format texte simple.
  4. Si vous avez coché la case
    Crypter le contenu du fichier
    , tapez une phrase secrète, puis entrez-la à nouveau dans la zone
    Confirmer la phrase secrète
    .
  5. Cliquez sur
    Terminer
    .
Toutes les configurations des applications, notamment
FactoryTalk Services Platform
/Système, et les dossiers de projets physiques du serveur IHM, sont sauvegardés.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal