Sauvegarder une application

Utilisez cette boîte de dialogue pour sauvegarder une application.
CONSEIL:
Si vous voulez sélectionner une version 7.0 ou antérieure de l'application à sauvegarder, convertissez l'application vers la version actuelle dans FactoryTalk View Studio avant d'effectuer l'opération.
Si un ou plusieurs projets utilisent des actifs de sécurité, vous pouvez créer un fichier de sauvegarde .apa pour tous les projets. Seule la configuration de sécurité associée à ce projet sera incluse dans le fichier .apa.
Si vous restaurez une application d'un fichier .apa, le serveur IHM sera restauré sur l'ordinateur local et il ne sera pas nécessaire de le réhéberger.
Pour sauvegarder une application
  1. Sélectionnez
    Sauvegarder une application
    et cliquez sur
    Suivant
    .
  2. Dans la liste, sélectionnez l'application à sauvegarder, puis cliquez sur
    Suivant
    .
Si l'opération a réussi, un fichier d'archive avec ce nom et l'extension .apa est créé et enregistré à l'emplacement spécifié.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal