Propriétés du serveur de données OPC (onglet Général)

L'onglet
Général
de la boîte de dialogue
Serveur de données
permet de spécifier des informations d'ordre général pour un nouveau serveur de données ou de modifier les informations d'un serveur existant. Il affiche également l'état du serveur.
Pour spécifier les propriétés générales d'un serveur de données
  1. Dans la fenêtre d'
    Exploration
    , cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône du serveur de données, puis sélectionnez Propriétés dans le menu
    Contextuel
    .
  2. Dans l'onglet
    Général
    , spécifiez le nom de serveur OPC (identificateur de programmation), le nom de l'ordinateur hôte (si le serveur est distant), le nom du serveur et éventuellement une description. Cliquez sur le bouton
    Parcourir
    pour sélectionner un serveur dans la liste.
  3. Cliquez sur
    Appliquer
    pour enregistrer les informations.
Options
  • Nom
    Saisissez le nom du serveur de données. Ce nom s'affiche dans la fenêtre d'exploration. Le nom du serveur de données ne doit pas contenir de tiret (-).
  • Description
    Saisissez une description pour le serveur de données. Par exemple, utilisez cette zone pour décrire l'emplacement du serveur ou pour identifier la personne à contacter en cas de défaillance.
  • Ordinateur hébergeant le serveur
    • Le serveur sera hébergé sur l'ordinateur local
      Cliquez sur ce bouton si le serveur doit s'exécuter sur le même ordinateur que l'application. Le serveur OPC doit être local pour les applications s'exécutant sur des terminaux PanelView Plus 7, PanelView Plus 6, PanelView Plus et PanelView Plus CE.
    • Le serveur sera hébergé sur l'ordinateur distant
      Tapez le nom de l'ordinateur sur lequel le serveur OPC est hébergé ou cliquez sur le bouton Parcourir pour localiser un ordinateur et le sélectionner.
  • Nom de serveur OPC (ProgID)
    Saisissez le nom du serveur OPC ou son ProgID, ou cliquez sur le bouton de navigation pour accéder au serveur et le sélectionner. La liste affiche les serveurs installés sur l'ordinateur de développement.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal