Ajouter un serveur de données à une application
Pour utiliser les points d'un serveur de données, vous devez ajouter un serveur de données OPC pour permettre de relier ensemble votre application et le périphérique matériel contenant les points en cours de référencement.
FactoryTalk View Studio
est un client OPC. Le serveur OPC installé par défaut avec FactoryTalk View Studio
est FactoryTalk Linx
. Vous pouvez cependant utiliser des serveurs OPC tiers pour communiquer avec les sources de données de votre application. La plupart des serveurs OPC peuvent communiquer avec un grand nombre de périphériques sur différents réseaux et avec différents protocoles.Pour ajouter un serveur de données
- Dans la fenêtre d'Exploration, placez le curseur de la souris à la racine de l'application, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône de l'application et sélectionnezNouveau serveur de donnéesdans le menuContextuel.ouDans le menuFichier, sélectionnezNouveau.
- Sélectionnez.FactoryTalk Linxou OPC
- Dans la boîte de dialogue des propriétésOPCqui s'ouvre, spécifiez les informations requises dans les ongletsGénéraletAvancé.
- Cliquez surOKdans chaque onglet pour enregistrer les informations du serveur de données.
Pour modifier les propriétés d'un serveur de données OPC après l'avoir ajouté
- Faites un clic droit sur l'icône du serveur de données, puis sélectionnezPropriétés.
- Dans l'ongletPropriétés du serveur de données, procédez aux modifications nécessaires et cliquez ensuite surOK.
Pour supprimer un serveur de données
- Cliquez avec le bouton droit sur le serveur de données, puis choisissezSupprimer.
Fournir une réponse