Propriétés du serveur de données OPC (onglet Avancé)
Dans l'onglet
Avancé
, vous pouvez créer un cache des noms de points du serveur de données et choisir d'inclure ou non des informations supplémentaires sur les points, comme les types de données de points, dans ce cache. La création d'un cache vous permet de rechercher les points lorsque le serveur n'est pas disponible.Pour créer un cache de points pour un serveur de données
- Dans la fenêtre d'Exploration, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône du serveur de données, puis sélectionnezPropriétésdans le menuContextuel.
- Dans l'ongletAvancé, cochez la case intituléeInclure les informations étendues dans le fichier cache du serveursi vous souhaitez que les informations de points étendues soient disponibles dans le cache.
- Cliquez sur le boutonCréer le cachepour créer le cache. Si le cache existe déjà, le bouton portera la légende Synchroniser et vous permettra de mettre à jour le contenu du cache.
Options
- Inclure des informations étendues dans le fichier de cache du serveurCochez cette case pour inclure les informations étendues. Si vous incluez les informations étendues, le temps nécessaire à la création ou à la synchronisation du cache sera plus long.
Fournir une réponse