Propriétés du serveur IHM (onglet Général)
L'onglet
Général
de la boîte de dialogue Propriétés du serveur IHM
affiche les informations concernant le serveur IHM et vous permet de modifier sa description.Pour modifier les propriétés générales
- Dans la fenêtre d'Exploration, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône du serveur IHM, puis sélectionnezPropriétésdans le menuContextuel.
- Dans l'ongletGénéral, ajoutez ou modifiez la description.
- Cliquez surAppliquerpour enregistrer les modifications.
Options
- NomAffiche le nom du serveur IHM. Vous ne pouvez pas le modifier.
- DescriptionVous pouvez ajouter du texte pour décrire le serveur IHM ou modifier une description existante.
- Fichier de projetIndique l'emplacement du fichier de projet du serveur IHM.
- Nombre d'affichagesIndique le nombre d'affichages contenus dans le projet du serveur IHM.
- Maximum de licencesIndique le nombre maximum d'affichages pouvant être contenus dans le projet du serveur IHM. La clé d'activation que le serveur IHM utilise définit ce nombre maximum.CONSEIL:L'ajout d'affichages de plaquettes à une application affecte le nombre de licences. Chaque affichage de plaquette ajouté (fichier .gfx) compte pour un affichage à des fins d'activation. L'affichage d'objet global correspondant (fichier .ggfx) n'est pas ajouté au nombre total de licences.
Fournir une réponse