A propos de OLE for Process Control (OPC)

OLE for Process Control (
OPC®
) est une interface normalisée ouverte et interopérable, basée sur les spécifications fonctionnelles de la technologie OLE/COM de Microsoft, qui permet aux applications d'automatisation/contrôle et aux systèmes/périphériques de fonctionner ensemble.
OPC offre des facilités de connexion aux périphériques non Allen-Bradley car OPC est
  • Très efficace
  • Fiable (en particulier sur un réseau)
  • Pris en charge activement par Microsoft
    CONSEIL:
    Le serveur OPC doit être local pour les applications s'exécutant sur des terminaux
    PanelView Plus 7
    ,
    PanelView Plus 6
    ,
    PanelView Plus
    ,
    PanelView Plus Compact
    ou
    PanelView Plus CE
    . Applications basées sur les ordinateurs
    Windows
    .
Pour configurer l'application en tant que client OPC
  1. Configurez un serveur de données OPC, en spécifiant son nom de serveur OPC (ProgID), le nom de l'ordinateur hôte (si le serveur est distant), un nom local et, éventuellement, une description.
  2. Définissez un point dont la source des données est Périphérique, dans la base de données de points.
  3. Dans la zone
    Adresse
    , déterminez l'élément OPC qui fournira les valeurs du point.
Pour plus d'informations sur le déploiement des serveurs OPC sur un terminal
PanelView Plus 7
,
PanelView Plus 6
,
PanelView Plus
,
PanelView Plus Compact
ou
PanelView Plus CE
, reportez-vous à la documentation de votre serveur.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal