Options de l'onglet Comparaison
Le tableau suivant présente les options qui figurent dans l'onglet
Comparer
.Options | Descriptions |
|---|---|
Type de stockage distant | Options disponibles :
|
Fichier distant | Tapez le nom du fichier distant dans la case Fichier distant ou recherchez-le.Avant de pouvoir rechercher le fichier, vous devez sélectionner le terminal distant à explorer, puis cliquer sur le bouton Parcourir situé à l'extrémité de la zone Fichier distant . Seuls figurent dans la liste les fichiers .mer situés dans le type de stockage distant qui a été sélectionné. Si aucun fichier .mer ne s'affiche dans la fenêtre d'exploration, changez de type de stockage distant et cliquez à nouveau sur Parcourir. |
Fichier de référence local | Cliquez sur le bouton Parcourir situé à l'extrémité de la zone de texte pour indiquer où se trouve le fichier local.Par défaut, la fenêtre s'ouvre à l'emplacement où FactoryTalk View ME Station stocke les applications d'exécution. Toutefois, le fichier peut très bien se trouver à un autre emplacement accessible par la fenêtre d'exploration. Seuls les fichiers .mer apparaissent dans la liste. Une fois que vous avez trouvé le fichier, cliquez sur OK pour refermer la fenêtre d'exploration et inscrivez dans la zone Fichier de référence local le nom du fichier sélectionné. Ce nom sera conservé à chaque ouverture de l'Utilitaire de transfert ME, jusqu'à ce que vous en changiez. |
Sélectionner un terminal distant | L'arborescence des communications FactoryTalk Linx affiche l'intégralité du matériel disponible sur le réseau. |
Fournir une réponse