Comparer un fichier local avec un fichier distant
Utilisez l'onglet
Comparer
de la boîte de dialogue Utilitaire de transfert
pour comparer un fichier local avec un fichier distant. Le fichier local est un fichier d'exécution FactoryTalk View ME Station
valide (.mer) situé sur l'ordinateur qui exécute l'Utilitaire de transfert ME ou sur un ordinateur connecté par réseau à cet ordinateur. Le fichier distant est un fichier d'exécution FactoryTalk View ME Station
valide (.mer) situé sur un terminal MobileView
, PanelView Plus 7
, PanelView Plus 6
, PanelView Plus
, PanelView Plus Compact
ou PanelView Plus CE
distant connecté par réseau à l'ordinateur local.Pour comparer un fichier local avec un fichier distant
- Dans l'ongletComparerde la boîte de dialogueUtilitaire de transfert, depuis l'arborescence des communicationsFactoryTalk Linxde la zoneSélectionner un terminal distant, sélectionnez le terminal distant dont vous voulez comparer le fichier d'exécution au fichier local.
- Dans la listeType de stockage distant, sélectionnez le type du stockage dans lequel le fichier est stocké sur le terminal.
- Dans la zoneFichier distant, spécifiez le fichier distant à comparer. Cliquez sur le boutonParcourirpour rechercher le fichier.
- Dans la zoneFichier de référence local, spécifiez le fichier local à comparer. Cliquez sur le boutonParcourirpour rechercher le fichier.
- Cliquez surComparer.
Le fichier distant est téléchargé et enregistré dans un emplacement temporaire de l'ordinateur exécutant l'Utilitaire de transfert ME. Une fois le téléchargement achevé, le fichier est comparé au fichier local qui a été désigné à cet effet ; il s'agit d'une simple comparaison binaire. Ensuite, l'utilitaire signale si les fichiers sont identiques ou s'ils présentent des différences. Une fois la comparaison terminée, le fichier qui a été téléchargé est automatiquement supprimé.
Fournir une réponse