Options pour la sélection de la version du micrologiciel pour une mise à niveau à distance
Le tableau suivant décrit les options permettant de sélectionner la version du micrologiciel pour une mise à niveau à distance.
Option | Description |
|---|---|
Type de terminal | Le type de terminal auquel vous êtes connecté s'affiche ici. |
Version du micrologiciel | La version du micrologiciel actuellement installé sur le terminal que vous avez spécifié s'affiche ici. Si aucun micrologiciel n'a été détecté, le mot Inconnu s'affiche.Les numéros des versions du micrologiciel s'affichent dans le format Version principale.Version secondaire.Correctif.Numéro. Ainsi, le numéro de version 12.01.01.51 signifie Version principale 12, Version secondaire 01, Correctif 01, Numéro 51. |
Dossier source micrologiciel | L'emplacement par défaut des fichiers de la mise à niveau du micrologiciel est C:\Users\Public\Public Documents\RSView Enterprise\ME\Firmware Upgrade .Pour spécifier un autre dossier, cliquez sur le bouton Parcourir et accédez au dossier contenant les fichiers sources de mise à niveau de votre micrologiciel. Lorsque vous cliquez sur OK dans la fenêtre d'exploration, le dossier que vous avez sélectionné s'affiche dans la zone du dossier source. |
Version du micrologiciel mise à niveau | La liste contient tous les numéros de version de la totalité des fichiers sources présents dans le dossier que vous avez spécifié et qui peuvent être utilisés avec le type de terminal que vous avez sélectionné. La liste indiquera si aucun fichier utilisable n'a pu être trouvé.Les numéros des versions du micrologiciel s'affichent dans le format Version principale.Version secondaire.Correctif.Numéro. Ainsi, le numéro de version 12.01.01.51 signifie Version principale 12, Version secondaire 01, Correctif 01, Numéro 51. |
Fournir une réponse