Sélectionner la version du micrologiciel pour une mise à niveau à distance
Après vous être connecté à un terminal ME valide, sélectionnez la version de la mise à niveau du micrologiciel.
Pour sélectionner une version du micrologiciel
- Recherchez l'emplacement où se trouvent stockés les fichiers sources du micrologiciel et spécifiez-le dans la zoneDossier source micrologicielsi le dossier qui y est indiqué ne correspond pas à cet emplacement.
- Dans la listeVersion de la mise à niveau du micrologiciel, sélectionnez la version du micrologiciel à utiliser pour la mise à niveau.
- Cliquez surSuivant. Si votre application utilise des serveurs OPC KEPServer, l'étape suivante consiste à spécifier des pilotes KEPServer.
- Si ce n'est pas le cas, cliquez surSuivantdans la zone suivante pour parvenir à l'étape finale.
Fournir une réponse