Options pour finaliser la mise à niveau du micrologiciel sur le terminal distant

Le tableau suivant décrit les options pour finaliser la mise à niveau du micrologiciel sur le terminal distant.
Option
Description
Type de mise à niveau
Le type de mise à niveau que vous avez sélectionné se trouve indiqué ici :
Mise à niveau du micrologiciel sur le terminal
.
Type de terminal
Il s'agit du terminal
PanelView Plus 7
ou
PanelView Plus 6
que vous avez sélectionné dans l'arborescence de communications de
FactoryTalk Linx
ou (si vous utilisez une connexion Ethernet ou série) trouvé à l'aide de l'utilitaire de transfert de fichiers.
Version du micrologiciel actuel
Version du logiciel actuellement installé sur le terminal sélectionné. Si la mention
Inconnu
s'affiche, le micrologiciel du terminal est endommagé.
Version du micrologiciel mise à niveau
Il s'agit de la version du micrologiciel que vous avez sélectionnée comme mise à niveau pour le terminal.
ViewPoint
Cela indique si
FactoryTalk ViewPoint
est inclus dans la mise à niveau du micrologiciel.
Pilotes KEPServer
Si vous sélectionnez des pilotes KEPServer, ils s'affichent ici.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal