Finaliser la mise à niveau du micrologiciel sur le terminal distant
Lorsque vous appuyez sur
Suivant
dans la boîte de dialogue KEPServer
, l'Assistant de mise à niveau du micrologiciel affiche un récapitulatif des choix opérés au cours des étapes précédentes.Pour finaliser la mise à niveau du micrologiciel sur le terminal distant
- Examinez les informations qui s'affichent. Vérifiez qu'elles correspondent exactement à ce que vous avez demandé.
- Si vous devez apporter des modifications, cliquez surPrécédentpour parcourir les étapes précédentes et effectuer d'autres sélections.
- Lorsque tous ces choix sont corrects, vous pouvez appuyer surTerminerpour finaliser le processus. Un message s'affiche et vous demande de confirmer la mise à niveau.
- Cliquez surOui. SiFactoryTalk View ME Stations'exécute sur le terminal, il est à l'arrêt. L'Assistant vérifie qu'il existe suffisamment d'espace sur le terminal.
- S'il y a suffisamment d'espace, le micrologiciel est téléchargé sur le dispositif de stockage interne du terminal.
- Si l'espace est insuffisant, un message d'erreur s'affiche.
- Une barre de progression indique l'avancement de la copie des fichiers sur le terminal. Une fois les fichiers sources du micrologiciel copiés sur le terminal, un message s'affiche et vous demande de cliquer surOKlorsque vous serez prêt à redémarrer le terminal.
- Cliquez surOKpour redémarrer le terminal.
La mise à niveau est alors finalisée, l'Assistant de mise à niveau du micrologiciel est fermé et les fichiers existants du micrologiciel sont remplacés par ceux que vous venez d'envoyer au terminal. Un message apparaît sur le terminal pendant la mise à niveau.
Après avoir mis à niveau le micrologiciel sur un terminal
PanelView Plus 7
ou PanelView Plus 6
, vous devrez peut-être recalibrer le terminal.Fournir une réponse