Impossible d'autoriser l'accès total à Network Directory

Si vous utilisez
FactoryTalk Services Platform
version 2.50 ou une version antérieure, par défaut,
FactoryTalk
Network Directory ne permet pas l'accès aux comptes utilisateurs qui ne sont pas membres du groupe
Windows
Administrators sur n'importe quel ordinateur local connecté à
FactoryTalk
Network Directory.
Étendez l'accès à Network Directory en permettant à tous les utilisateurs qui se sont correctement connectés à
Windows
d'avoir plein accès à Network Directory. Pour cela, ajoutez en premier le groupe
Windows
Authenticated Users à
FactoryTalk
Network Directory, puis ajoutez le groupe Authenticated Users au groupe
FactoryTalk
Administrators dans Network Directory.
IMPORTANT:
Pour
FactoryTalk Services Platform
version 2.51 ou version ultérieure, par défaut, le groupe
Windows
Authenticated Users est ajouté aux groupes d'utilisateurs de Network Directory après l'installation. Tous les comptes utilisateurs des ordinateurs connectés à Network Directory sont autorisés à y accéder.
Pour ajouter le groupe Authenticated Users à Network Directory
  1. Démarrez
    FactoryTalk Administration Console
    .
    Allez à
    Rockwell Software > FactoryTalk Administration Console
    .
  2. À l'invite, pour sélectionner une instance de
    FactoryTalk Directory
    , sélectionnez
    Réseau
    .
  3. A l'invite, connectez-vous en utilisant un nom et un mot de passe d'utilisateur administrateur.
  4. Dans
    l'Explorateur
    , développez
    Système > Utilisateurs et groupes
    . Cliquez avec le bouton droit sur
    Groupes d'utilisateurs
    , puis sélectionnez
    Nouveau > Groupe d'utilisateurs lié à
    Windows
    .
  5. Dans la boîte de dialogue
    Nouveau groupe d'utilisateurs lié à
    Windows
    , cliquez sur
    Ajouter
    .
  6. Dans la boîte de dialogue
    Sélectionner des groupes
    , sélectionnez
    Avancé
    .
  7. Dans la boîte de dialogue avancée
    Sélectionner des groupes
    , sélectionnez
    Rechercher maintenant
    .
  8. Dans la liste des comptes
    Windows
    , sélectionnez
    Authenticated Users
    puis sélectionnez
    OK
    .
  9. Dans la boîte de dialogue
    Sélectionner des groupes
    , sélectionnez
    OK
    .
  10. Dans la boîte de dialogue
    Nouveau groupe d'utilisateurs lié à
    Windows
    , sélectionnez
    Créer
    .
  11. Ajoutez le groupe Authenticated Users au groupe
    FactoryTalk
    Administrators.
Pour ajouter le groupe Authenticated Users au groupe
FactoryTalk
Administrators :
Une fois que le groupe Authenticated Users est ajouté à Network Directory, ajoutez le groupe Authenticated Users au groupe Administrators :
  1. Dans
    l'Explorateur
    , développez
    Système > Utilisateurs et groupes
    . Cliquez avec le bouton droit sur
    Administrators
    , puis sélectionnez
    Propriétés
    .
  2. Dans la boîte de dialogue
    Propriétés d'administrateurs
    , sélectionnez
    Ajouter
    .
  3. Dans la boîte de dialogue
    Sélectionner l'utilisateur ou le groupe
    , sélectionnez
    Authenticated Users
    puis sélectionnez
    OK
    .
    Si
    Authenticated Users
    n'est pas visible, vérifiez que l'option
    Afficher les groupes uniquement
    est cochée en bas de la boîte de dialogue
    Sélectionner l'utilisateur ou le groupe
    .
  4. Dans la boîte de dialogue
    Propriétés d'administrateurs
    , sélectionnez
    OK
    .
Une fois cela terminé, Network Directory permettra à tous les utilisateurs qui se sont correctement connectés à
Windows
d'avoir plein accès à
FactoryTalk
Network Directory.
Le cas échéant, modifiez les réglages de politique pour étendre l'accès au système.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal