Un avertissement d'expiration du mot de passe apparaît immédiatement après le changement du mot de passe
Cause possible et solution :
- La politiqueAvertissement d'expiration du mot de passeest définie avec une valeur supérieure à celle de la politiqueDurée de vie maximale du mot de passe.Pour rectifier ce problème, définissez pour la politiqueAvertissement d'expiration du mot de passeune valeur inférieure à celle de la politiqueDurée de vie maximale du mot de passe.
Fournir une réponse