La politique de longueur minimale du mot de passe n'est pas prise en charge
Cause possible et solution :
- La politiqueLes mots de passe doivent présenter la complexité minimale requiseest activée, mais la longueur minimale d'un mot de passe spécifiée est inférieure à 6 caractères.La politique Les mots de passe doivent présenter la complexité minimale requise nécessite un mot de passe comportant plus de 6 caractères. L'activation de cette politique annule la politique Longueur minimale du mot de passe en cas de conflit des exigences de politique. Exemple : La spécification d'une longueur minimale de mot de passe de 10 caractères n'est pas conflictuelle, car 10 est supérieur à 6.
Fournir une réponse