La politique de durée de vie minimale du mot de passe n'est pas prise en charge

Cause possible et solution :
  • Si la politique
    Durée de vie maximale du mot de passe
    est inférieure à la politique
    Durée de vie minimale du mot de passe
    , la durée de vie minimale du mot de passe est ignorée et les utilisateurs sont invités à modifier leurs mots de passe après expiration du mot de passe maximum.
    Pour rectifier ce problème, définissez
    Durée de vie maximale du mot de passe
    sur une valeur supérieure à celle de
    Durée minimale du mot de passe
    .
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal