Je ne peut pas créer des zones dans une application

Cause possible et solution :
  • Tentative de modification d'une application locale.
    Si vous modifiez une application et que vous trouvez que vous ne pouvez pas créer des zones, vérifiez si vous êtes en train d'éditer une application locale. Vous ne pouvez pas créer des zones dans des applications locales. Vous ne pouvez créer de zones que dans les applications réseau.
Si vous éditez une application réseau mais que vous ne pouvez toujours pas créer des zones, cela peut être dû à ce qui suit :
  • Votre compte d'utiliseur ne possède pas les permissions de sécurité appropriées. Vérifiez auprès de l'administrateur de votre système
    FactoryTalk
    .
  • L'ordinateur que vous utilisez n'est pas connecté au serveur Network Directory ou n'est pas connecté au réseau. Vérifiez la connexion de l'ordinateur.
  • L'ordinateur serveur Network Directory n'est pas connecté au réseau. Vérifiez les connexions du serveur Network Directory.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal