Je dois repasser à la version antérieure d'un répertoire
Chaque fois que vous exécutez l'assistant pour reconfigurer
FactoryTalk
Network Directory ou FactoryTalk
Local Directory, l'assistant sauvegarde le répertoire d'origine dans un fichier situé dans C:\ProgramData\Rockwell\RNAServer\Backups
. Les fichiers de sauvegarde sont nommés :- NetworkInstall*.bak
- LocalInstall*.bak
L'emplacement des fichiers de sauvegarde est également journalisé sur
FactoryTalk Diagnostics
. Vous pouvez visualiser les fichiers journaux de diagnostics à l'aide de FactoryTalk Diagnostics
Viewer.Fournir une réponse