Restaurer un ancien système après avoir mis à niveau le logiciel de la plate-forme FactoryTalk
Un fichier d'archive créé avec
FactoryTalk Services Platform
version 6.10 ne peut pas être restauré sur un ordinateur exécutant une version antérieure de FactoryTalk Services Platform
. Vous devez utiliser le fichier d'archive créé avant d'installer FactoryTalk Services Platform
version 6.10 pour revenir à une version précédente.Avant de restaurer un ancien système, gardez à l'esprit ce qui suit :
- Le fait de suivre les instructions suivantes écrase toutes les données deFactoryTalk Directoryet le renvoie à l'état dans lequel il était avant la mise à niveau. Par exemple, toutes les applications, les paramètres de sécurité ou les politiques du système seront perdus. Si vous désirez conservez ces données, sauvegardez maintenant Network Directory et Local Directory.
- Lorsque vous repassez deFactoryTalk Services Platformversion 2.10 (CPR 9) ou ultérieure à une version antérieure, vous devez restaurer les archives de sauvegarde pour Network Directory et Local Directory, même si vous prévoyez de n'utiliser qu'un seul de ces répertoires.
- Si vous avez effectué la mise à niveau versFactoryTalk Services Platformversion 2.10 (CPR 9) ou ultérieure, les sauvegardes des répertoires Local Directory et Network Directory de la version précédente ont été automatiquement créées. Vous pouvez utiliser ces sauvegardes pour revenir à une version précédente.
- Ne restaurez pas un fichier d'archive créé avecFactoryTalk Services Platform2.10 (CPR 9) ou version ultérieure dans unFactoryTalk Directoryqui utiliseFactoryTalk Services Platform2.00 (CPR 7). Cette action n'est pas prise en charge et peut entraîner des résultats inattendus.
- Lors de la réinstallation d'une version antérieure deFactoryTalk Services PlatformouFactoryTalk Automation Platform, vous devrez entrer le nom de l'administrateur et les mots de passeFactoryTalkont été enregistrés dans l'archive de sauvegarde deFactoryTalk Directory.
Pour restaurer un ancien système après avoir mis à niveau le logiciel de la plate-forme
FactoryTalk
:- Désinstallez tous les logicielsFactoryTalkincompatibles avec la version de la plate-formeFactoryTalkque vous prévoyez d'utiliser.
- Pour vérifier la version du logiciel de plate-formeFactoryTalkrequise par un produit, consultez le manuel d'installation du produit.
- Accédez àPanneau de configuration > Désinstaller un programmeouProgrammes et fonctionnalités.
- DésinstallezFactoryTalk Services Platform.
- DésinstallezWindows Firewall Configuration Utility.
- Redémarrez votre ordinateur.
- Supprimez les dossiersC:\ProgramData\Rockwell\RNAServeretC:\ProgramData\Rockwell\RNAClient.
- Installez la version du logiciel de plate-formeFactoryTalkque vous prévoyez d'utiliser. Si la version est 2.10 (CPR 9) ou une version ultérieure, passez à l'étape suivante après l'installation. Si la version est 2.00 (CPR 7), procédez comme suit :
- Dans la pageAperçude l'Assistant de configuration deFactoryTalk Directory, sélectionnezFactoryTalk Network DirectoryetFactoryTalk Local Directory, puis sélectionnezSuivant.
- Lorsque vous y êtes invité, entrez un nom d'utilisateur et un mot de passe d'administrateurFactoryTalkpour chaque répertoire.
- Réinstallez les versions antérieures de tous les logiciels compatibles avec la version du logiciel de plate-formeFactoryTalkque vous prévoyez d'utiliser. Pour vérifier la version du logiciel de plate-formeFactoryTalkrequise par un produit, consultez le manuel d'installation du produit.
- ExécutezFactoryTalk Administration Consoleet connectez-vous à Local Directory. Dans l'Explorateur, cliquez avec le bouton droit sur l'icôneLocal, puis restaurez une archive de sauvegarde locale créée avec la version précédente de la plate-formeFactoryTalk.
- SélectionnezFichier>Déconnecterpour vous déconnecter de Local Directory, puis reconnectez-vous à Network Directory. Cliquez avec le bouton droit sur l'icôneRéseauet restaurez un fichier de sauvegarde de réseau créé avec la version précédente de la plate-formeFactoryTalk.
Fournir une réponse