Je n'ai pas configuré le bon répertoire
Si une erreur est survenue lors de l'installation de
FactoryTalk Services Platform
, vous pouvez avoir besoin d'exécuter l'assistant manuellement pour configurer FactoryTalk Directory
. Si vous ne configurez pas un répertoire nécessaire pour un logiciel, ce dernier ne s'exécutera pas. Si le logiciel utilise les deux répertoires et si vous n'en configurez qu'un seul, certaines fonctions du logiciel peuvent être indisponibles.Si cela arrive, relancez l'Assistant de configuration de
FactoryTalk Directory
et configurez le répertoire approprié.Fournir une réponse