A propos de

  1. Dans l'
    FactoryTalk Administration Console
    , cliquez avec le bouton droit sur une instance d'OPC UA Connector, puis sélectionnez
    Propriétés
    .
  2. Dans , sélectionnez
    À propos
    .
L'option
À propos de
permet d'identifier la version de l'interface utilisateur de
FactoryTalk Linx
OPC
UA Connector et du service du
FactoryTalk Linx
OPC
UA Connector.
Champ
Description
Configuration de la révision de l'interface utilisateur
Répertorie les numéros de version de l'interface utilisateur de
FactoryTalk Linx
OPC
UA Connector sur l'ordinateur local.
Révision de
FactoryTalk Linx
OPC UA Connector
Répertorie les numéros de version du service
FactoryTalk Linx
OPC
UA Connector. Selon la configuration réseau, OPC UA Connector peut se trouver sur une machine distante.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal