Considérations d'utilisation
Les instances de
FactoryTalk Linx
OPC
UA Connector prennent en charge les serveurs OPC
UA selon les considérations suivantes :- Les instances deFactoryTalk LinxOPCUA Connector peuvent être ajoutées aux applications ou aux zones d'unFactoryTalkNetwork Directory ou unFactoryTalkLocal Directory.
- Un maximum de 20 serveursOPCUA peuvent être connectés à une seule instance d'OPC UA Connector. Pour utiliser plus de 20 serveurs OPC UA ou pour répartir la charge des ressources système sur plusieurs ordinateurs hôtes, ajoutez plusieurs instances deOPCUA Connector à une applicationFactoryTalk.
- Les instances d'OPC UA Connector et les serveurs OPC UA doivent communiquer sur un réseau IPv4. La connectivité IPv6 n'est pas prise en charge.
- Les serveurs OPC UA doivent communiquer à l'aide du protocoleopc.tcp://. Les autres protocoles, tels quehttp://ethttps://ne sont pas pris en charge.
- Les serveurs OPC UA doivent prendre en charge les abonnements aux fréquences d'interrogation pour la lecture des points. Les demandes de lecture ne sont pas prises en charge.
- Les serveurs OPC UA qui imposent des limites sur le nombre d'éléments qui peuvent être incorporés dans un même abonnement peuvent ne pas fonctionner comme prévu. Tous les éléments surveillés au même taux sont ajoutés au même abonnement. Si le nombre d'éléments d'un abonnement dépasse la limite d'un serveur OPC UA, les éléments de l'abonnement risquent d'échouer.
- Si un abonnement bien établi est déconnecté, il est conservé et peut être reconnecté si la communication se rétablit en moins de 10 minutes. Si la déconnexion dure plus de 10 minutes, une nouvelle demande de connexion est soumise pour que le client puisse établir la connexion.
- Après la connexion initiale du serveur OPC UA ou après l'actualisation des noms de points, un délai est nécessaire avant que tous les points du serveur n'apparaissent dans le navigateur de pointsFactoryTalk. Le délai dépend des spécifications du serveur OPC UA, des spécifications réseau et du modèle de données des points fournis à OPC UA Connector.Pour déterminer si le transfert du nom de point est terminé, surveillez l'élément de diagnostic prédéfini@OPC_NamespaceCacheUploadCompleteStatusdu serveur OPC UA.Pour déterminer si une erreur s'est produite pendant le transfert du nom du point, consultez leJournal de FactoryTalk Diagnostic.
- Les performances d'OPC UA Connector pour le traitement des espaces de noms et la navigation sont meilleures lors de l'utilisation du réseau que lors de l'accès local.
- Les noms de serveur, de dossier ou d'ID de nœud contenant une barre oblique (/) ne sont pas pris en charge.
- FactoryTalk OPC UA Connector nécessite que des ports TCP soient ouverts et accessibles sur la station de travail cible hébergeant le serveur OPC UA. Vérifiez la configuration du serveur OPC UA et assurez-vous que tous les ports TCP sont ouverts et disponibles pour les communications. Il peut être nécessaire de modifier le système d'exploitation et le pare-feu de la station de travail. Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous au document de la base de connaissances suivant : IN40928 - Considérations en matière de logiciels de sécurité pour prévenir ou atténuer les impacts sur les produits logiciels Rockwell Automation.
- Les nouvelles fonctionnalités deFactoryTalk LinxOPC UA Connector prises en charge parFactoryTalk Services Platformversion 6.10.00 ne peuvent pas être configurées ni utilisées par les ordinateurs exécutantFactoryTalk Services Platformversion 3.00.00 ou antérieure. Pour utiliser ces fonctionnalités, mettez à jourFactoryTalk Services Platformsur tous les ordinateurs utilisés pour héberger ou configurer les instances deFactoryTalk LinxOPC UA Connector vers la version 6.10.00 ou ultérieure.
- Pour utiliser la capacité de redondance des serveursFactoryTalk LinxOPC UA, utilisezFactoryTalk Services Platformversion 6.20.00 ou ultérieure.
- Les données provenant d'un serveur OPC UA, fournies via OPC UA Connector, peuvent ne pas être mises à jour même si le serveur OPC UA fournit de nouvelles valeurs. OPC UA Connector évalue un horodatage fourni avec la valeur de données afin d'empêcher la fourniture de données plus anciennes qu'une valeur précédente. Si un serveur OPC UA envoie une valeur avec un horodatage plus ancien qu'une valeur précédente, OPC UA Connector l'ignore, indiquant la probabilité d'un problème avec le serveur ou le périphérique OPC UA. Problème identifié pour la première fois dansFactoryTalk LinxOPC UA Connector version 6.20.00.
- Lorsque le type de données d'un nœud variable est défini comme structure (NodeId: i=22),FactoryTalk LinxOPC UA Connector l'identifiera comme un dossier au lieu d'un élément de données. Si vous effectuez une analyse d'espace de noms, tous les points de ce type seront identifiés comme étant un « dossier (type brut de « structure » (i = 22) non pris en charge) ».
- Un serveur OPC UA peut définir des structures pour envoyer des valeurs de structure sous forme de données codées contenant tous les champs et de valeurs séparées pour chaque champ individuel.FactoryTalk LinxOPC UA Connector peut lire les valeurs des deux types, mais ne peut pas écrire de valeurs dans des champs en données codées. Si la valeur est accessible en tant que données codées, elle est en lecture seule et les points représentant les champs d'une structure en données codées sont affichés dans le logiciel FactoryTalk avec des points (« . ») entre chaque niveau de structure. Si vous accédez à une valeur de structure en tant que champs individuels,FactoryTalk LinxOPC UA Connector peut y écrire des valeurs et les points représentant les champs d'une structure sont affichés dans le logiciel FactoryTalk avec des barres obliques (« \ ») entre chaque niveau de structure.
Fournir une réponse