Analyse de l'espace de noms
Toutes les méthodes d'un serveur OPC UA peuvent être identifiées dans le fichier d'analyse d'espace de noms. Les commandes d'analyse disponibles avec le point système
@Diagnostic Items\@OPC_NamespaceAnalysisCmd
sont les suivantes :- Écrivez une valeur de 0 dans le point pour inclure l'intégralité du contenu de l'espace d'adressage du serveur, méthodes comprises, dans le rapport.
- Écrivez une valeur de 1 dans le point pour inclure tous les points, pris en charge ou non, dans le rapport.
- Écrivez une valeur de 2 dans le point pour inclure uniquement les points non pris en charge dans le rapport.
- Écrivez une valeur de 3 dans le point pour inclure uniquement les dossiers dans le rapport.
- Écrivez une valeur de 4 dans le point pour inclure uniquement les points utilisables dans le rapport.
- Écrivez une valeur de 5 dans le point pour inclure uniquement des méthodes dans le rapport.
Le contenu suivant des types structurés peut être disponible dans le rapport :
- NodeId
- Chemin d'accès de la méthode
- Arguments d'entrée et de sortieCONSEIL:Chaque argument inclut la position, le nom, le type de données, la forme des données et les champs de description. Si un champ n'est pas pris en charge, il se termine par "UNSUPPORTED". Pour les champs non pris en charge, la méthode est répertoriée sous "UNUSABLE".
Fournir une réponse