Lancement d'un appel à la méthode
Pour une méthode sans arguments d'entrée, écrivez une valeur dans le point . Le client surveille les points prédéfinis pour voir comment la méthode progresse et ignore les valeurs de sortie jusqu'à ce que affiche
<MethodName>
@UAMethod_Call<MethodName>
@UAMethod_CallCompleteTerminé
.Par exemple, écrivez une valeur dans
DoSomethingAfter10s@UAMethod_Call
.
Pour une méthode avec des arguments d'entrée, il n'est pas nécessaire d'écrire une valeur dans le point . Au lieu de cela, écrivez des valeurs dans tous les points simultanément.
<MethodName>
@UAMethod_Call<MethodName>
@UAMethod_Inputs.<ArgumentName>
Par exemple, écrivez une valeur dans les deux
MethodIO@UAMethod_Inputs.Summand1
et MethodIO@UAMethod_Inputs.Summand2
simultanément.
Fournir une réponse