Basculer le serveur OPC UA
Dans un système redondant, lorsque l'instance d'OPC UA Connector active se déconnecte de
FactoryTalk Diagnostics
, l'instance d'OPC UA Connector en veille se connecte automatiquement au serveur OPC UA. Vous pouvez également basculer manuellement le serveur OPC UA, en particulier lorsque l'instance d'OPC UA Connector spécifique ou le serveur OPC UA connecté nécessite une maintenance ou une mise à niveau.Lorsqu'une instance de sauvegarde d'OPC UA Connector est activée, son état indique
Démarrage
, ce qui indique qu'elle a perdu la connexion avec le serveur. Vous pouvez forcer manuellement un chargement d'espace de noms à partir d'OPC UA Connector afin de déterminer la durée de ce processus pour un point de terminaison de serveur configuré.Si un basculement se produit avec OPC UA Connector alors qu'il est encore en cours d'initialisation, le logiciel
FactoryTalk
communiquant avec le serveur OPC UA ne pourra pas obtenir les données tant que l'initialisation n'est pas terminée. Pour éviter cela, attendez une durée appropriée pour que le point de terminaison d'OPC UA Connector achève l'initialisation de son espace de noms avant de démarrer un basculement manuel.Conditions préalables
- Au moins un serveur OPC UA est ajouté dans l'ongletServeur OPC UA.
- Le serveur OPC UA est connecté avec succès à l'instance d'OPC UA Connector.
Pour basculer le serveur OPC UA
- DansFactoryTalk Linx OPC UA Connector, sélectionnezRedondance.
- SousRedondance, dans la boîte de dialogueÉtat du serveur, sélectionnez le serveur à basculer.
- SélectionnezBasculer vers le principalouBasculer vers le secondaireselon les besoins.
Fournir une réponse